This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S-LAUNCHXL

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S-LAUNCHXL, ENERGIA, CC3220S, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674885/cc3220s-launchxl-cc3220s-launchxl

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: EnergiaCC3220SUNIFLASH

您好!

我正在尝试使用 Energia IDE 对新的 cc3220s-launchxl 板进行编程。代码位于 SRAM 中、在复位后丢失。

如何即使在电路板复位后也将代码保留在存储器中。

我陷入困境、急需帮助。

请帮助。

提前感谢。

此致、

内特拉瓦蒂五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您希望 CC3220S 中的代码持续复位、则需要将代码上传到串行闪存中。 这可以使用 Uniflash 软件(www.ti.com/lit/ug/swru469a/swru469a.pdf)来完成。

    但是、当我在 E2E 论坛上阅读一些主题时、支持 CC3220S 处于测试阶段、Unilfash 软件上传 bin 尚不受支持。 但也许从现在开始发生了变化、您应该尝试一下。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    感谢您的回复。
    我使用了 Uniflash 工具、很难通过某种方式对 cc3220进行编程、但代码在加载到 cc3220后不会执行。 我不明白加载代码后会发生什么情况。

    请帮助。
    提前感谢。
    此致、
    内特拉瓦蒂五
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有关于您问题的更多信息。 请参阅 Michael 的回答: e2e.ti.com/.../2474917

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    没关系。 感谢您的回答。

    涅斯拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    但我不明白为什么从 SDK 加载到 cc3220S 板的代码也不会执行。
    我是否应该对其进行任何板载设置?
    或用于在代码加载后执行代码的任何单独命令。

    谢谢、
    涅斯拉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、nithra、

    我不确定、我猜是这样。 如果引导加载程序需要从闪存加载 bin 映像、则该 bin 文件需要具有特殊的头文件。 Energia 可能还不支持此接头。 真的不确定。

    只有"硬件"是强制性的。 需要断开跳线 SOP2以从闪存引导。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    u 是说我应该移除跳线吗? 如果我这样做、当我在 Uniflash 中使用连接板选项时、该板将无法连接。 我收到超时错误。
    它与 Energia 代码无关。 即使我使用 SDK 中的演示代码、我也无法执行代码。
    我不明白我遗漏了什么。
    请帮助。
    谢谢你。
    涅斯拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nethra、

    为了使用 Uniflash、SOP 状态需要为 SOP[2:0]= 100或010。 这会将 CC3220置于 UARTLOAD 模式、允许 Uniflash 通过计算机上映射的 COM 端口进行连接、从而将代码上载到板载外部闪存中。

    加载代码后、您无法连接 SOP[2]跳线。 您需要将其设置为其中一种功能模式(SOP = 000、010、001)。 在正确配置 SOP 引脚时进行刷写和重置后、您的代码应在闪存上运行并保持不变。

    正如 Jan 之前提到的、CC3220的 Energia 支持仍然有限。 但是、您应该能够刷写在 CCS 中构建的 SDK 工程、而不会出现任何问题。 您曾尝试刷写哪个示例? 在刷写期间、Uniflash 中是否出现任何错误?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nethra、

    由于我们尚未收到您的回复、我假设您已使用此主题中提供的建议解决了您的 CC3220闪存问题。 如果没有、请随时发布对此主题的响应、或打开有关此问题的新主题。

    此致、
    Michael