This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:使用 cc3220s 发送 SMS

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/675311/cc3220s-launchxl-send-sms-with-cc3220s

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

您好!

是否可以使用 cc3220s 发送文本消息? 欢迎提出任何想法和建议。

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    尽管我没有这种经验,但使用 Twilio 似乎是一种可能的选择。 通过 Twilio http post API 的 sensing SMS 应该易于实现。
    另一个选项是 GSM 模块并通过 AP 命令直接发送文本。 许多 GSM 模块支持以文本格式发送消息、您无需编码到 PDU。

    一些有用的链接:
    temboo.com/.../send-sms
    - Energia.nu/.../
    support.twilio.com/.../223133907-Simple-example-for-sending-SMS-or-MMS-messages

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的帮助。 我在 Twillio 和 Temboo 上注册、发现 SMS 功能不支持 CCS 桌面。 仅支持 CCS 云。 我在桌面上工作、被告知需要等待 TI 发布支持 Temboo SMS 的新 CCS 版本。 是否有任何方法可以了解何时提供?

    GSM 模块是什么意思?

    谢谢、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我在 CCS 桌面版本或 SDK 中没有有关 Twillio 支持的信息。 但是、根据 Twillio 的可用文档、实现您自己对此功能的支持似乎相对容易。 HTTP 客户端库在当前 SDK 版本中可用。

    发送短信有两种方式。 您可以使用第三方服务(如 Twillio)或连接到允许发送 SMS 的 LaunchPad 硬件。 这意味着通过 UART 连接并由 AT 命令控制的 GSM 调制解调器/模块。

    1月