This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:澄清"功耗应用报告- SWRA502A (2018年2月)"以及 AA 与 AAA 电池的考虑因素?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/671544/cc3220-clarification-about-power-consumption-app-report---swra502a-feb-2018-and-aa-vs-aaa-battery-consideration

器件型号:CC3220

团队、

我将从2018年2月开始查看 SWRA502A 应用报告:
http://www.ti.com/product/CC3220/technicaldocuments#doctype1
请您澄清以下内容:

第20页:图1-3似乎仅用于说明、因为没有颜色代码。
-对于此用例,E4中交换的数据量(即应用程序流量)是多少?
-在用例中是否考虑了表1-6页的 TX 功耗?

第21页:
-从能耗的角度来看,在使用单个 AAA (1.5V @ 1000mAh)的情况下,该公式是否仍然有效?
当然、需要使用直流/直流升压转换器来提供有效的 VBAT/VIO。
-如果我花费15分钟的周期时间,将得出:
1.5*1000*15/0.044400 =1278天
但我想"1.1.9电池供电系统注意事项"部分仅适用于 AA、使用 AAA 会引起一些限制。
我们是否已经对 AA 进行了一些测试?
对于第1.1.10.1节间歇性连接测试用例、使用单节 AAA 电池时、实际使用寿命是多少?

第20页:第1.1.10.1节间歇性连接测试用例提到 CC3120。 是否会影响使用 CC3220?
在 MCU 上运行基本应用时会增加什么功耗?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    应用报告中描述的测试用例取自 SDK 中的 power_measurement 示例。 图示和功耗计算是在该示例应用在指定测试模式下运行时完成的、并提供了每个测试用例中预期功耗的基准。 当根据典型使用模式对每个测试用例建模时、传输更多数据或休眠时间更长等的特定应用将改变测量的功率。

    对于第20页所述的间歇性连接情况、应用程序将在 E4期间传输一个大小为1000B 的数据包。 之后、它在 E5、也就是休眠状态下花费5s。 由于应用和网络处理器在 E4中处于活动状态、因此您可以每秒传输高达2MB 的数据。 但是、在所示的测试用例中、E4持续时间远小于1s。

    如果您有特定的用例、我建议您修改 power_measurement 示例以匹配您的测试用例、然后测量运行修改后的示例时使用的功耗。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您的回答。 它有助于更好地理解。

    关于我以前的问题之一:
    第21页:
    -从能耗的角度来看,在使用单个 AAA (1.5V @ 1000mAh)的情况下,该公式是否仍然有效?
    当然、需要使用直流/直流升压转换器来提供有效的 VBAT/VIO。
    -如果我花费15分钟的周期时间,将得出:
    1.5*1000*15/0.044400 =1278天
    但我想"1.1.9电池供电系统注意事项"部分仅适用于 AA、使用 AAA 会引起一些限制。
    我们是否已经对 AA 进行了一些测试?
    对于第1.1.10.1节间歇性连接测试用例、使用单节 AAA 电池时、实际使用寿命是多少?
    您可以就此提供任何输入吗?

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    间歇性连接情况下的典型平均电流消耗假设估计每个周期消耗0.044J。 我认为、您为获得1278天使用寿命而求解的方程式是正确的。

    AA 与 AAA 的唯一限制是、您的 AAA 电池输出电流是多少? 对于 CC3220、典型的 WIFI TX 需要~270mA、而在输入电压= 3.3V 时、峰值校准电流可高达450mA。 假设您有一个可以在需要时提供所需能量的电容器、则应该可以使用 AAA 电池。

    此致、
    Michael