器件型号:CC3220
团队、
我将从2018年2月开始查看 SWRA502A 应用报告:
http://www.ti.com/product/CC3220/technicaldocuments#doctype1
请您澄清以下内容:
第20页:图1-3似乎仅用于说明、因为没有颜色代码。
-对于此用例,E4中交换的数据量(即应用程序流量)是多少?
-在用例中是否考虑了表1-6页的 TX 功耗?
第21页:
-从能耗的角度来看,在使用单个 AAA (1.5V @ 1000mAh)的情况下,该公式是否仍然有效?
当然、需要使用直流/直流升压转换器来提供有效的 VBAT/VIO。
-如果我花费15分钟的周期时间,将得出:
1.5*1000*15/0.044400 =1278天
但我想"1.1.9电池供电系统注意事项"部分仅适用于 AA、使用 AAA 会引起一些限制。
我们是否已经对 AA 进行了一些测试?
对于第1.1.10.1节间歇性连接测试用例、使用单节 AAA 电池时、实际使用寿命是多少?
第20页:第1.1.10.1节间歇性连接测试用例提到 CC3120。 是否会影响使用 CC3220?
在 MCU 上运行基本应用时会增加什么功耗?
提前感谢、
Anthony