This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801器件(非 MOD) FCC 认证支持?

Guru**** 2509065 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801, WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/675804/wl1801-device-not-mod-fcc-certification-support

Thread 中讨论的其他器件:WL1801WL1801MOD

团队、

我的客户在基于 Jorjin WL1801的模块中进行了设计、现在将获得 FCC 认证。 我们是否有任何说明 WL1801器件符合 FCC 认证标准的支持文档?

就我从 Jorjin 的网站上可以看出、他们没有对其模块进行任何 FCC 认证。

WL1801MOD 数据表在第6.7章 http://www.ti.com/product/WL1801MOD/datasheet/detailed-description#t3250938-3中明确说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的客户是否就此直接联系了 Jorjin?
    我相信他们应该有这个信息。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    认证不在器件级别进行、因为它不符合模块化认证规则。 对于 Jorjin 模块、您需要直接联系 Jorjin 以了解认证问题/要求。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    好的、这是我的客户所理解的。 他们联系了 Jorjin、没有任何器件认证支持文档。 由于 Jorjin 模块基于 TI WL1801芯片、我的客户询问 TI WL1801芯片的数据表中是否有与 TI WL1801MOD 数据表中的陈述类似的内容:

    ------------------------
    6.7最终产品标签

    这些模块的设计符合 FCC 单模块 FCC 授权 Z64- WL18SBMOD。 使用此模块的主机系统必须显示一个可见的标签,指明以下文本:

    包含 FCC ID:Z64-WL18SBMOD

    这些模块的设计符合 IC 单模块 FCC 授权 IC:451I-WL18SBMOD。 使用此模块的主机系统必须显示一个可见的标签,指明以下文本:

    包含 IC:451I-WL18SBMOD

    此模块的设计符合 JP 声明201-135370。 使用此模块的主机系统必须显示一个可见的标签,指明以下文本:

    包含证书编号为201-135370的发送器模块
    ----------------------------------


    我找不到 WL1801的任何器件数据表-您是否可以访问该数据表、如果可以、您是否可以与我共享该数据表(如果 E2E 上不可共享、请发送内部电子邮件)?

    谢谢、
    /Wolfgang