This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:收到错误 SW 看门狗中断! WL1801MOD

Guru**** 1761085 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TMDXEVM3358
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/675405/wl1801mod-error-sw-watchdog-interrupt-received-on-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD
主题中讨论的其他器件:AM3352TMDXEVM3358

您好!

请告诉我以下错误的原因。
(wlcore:收到错误 SW 看门狗中断! 正在开始恢复。)
如果未激活省电模式、则不会发生此错误;但是、如果激活省电模式、则会发生此错误。

[514.107565] wlcore:收到错误 SW 看门狗中断! 正在开始恢复。
[514.115125] -------- [在此处剪切]-----
[514.120375] 警告:CPU:0 PID:534 at drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:796 wl12xx_queue_recovery_work。part.10+0x6c/0x70 [wlcore]
[514.133248] 链接到:CTR CCM ARC4 wl18xx wlcore mac80211 cfg80211 WDT_ctrl wkup_m3_rproc pm33xx wkup_m3_ipc_driver omap_sham remotecrypto_engine ti_emif_sil_sram led_drv wlcore_sdio sw_drv_omap_drv_crt_sw_w_delt_wt_crt_wq_wt_crt_wt_
[514.155853] CPU:0 PID:534 Comm:IRQ/143-wl18xx 未被污染4.9.28-geed43d1050 #65
[514.163943] 硬件名称:通用 AM33XX (平展设备树)[514.170354] 背板:
[514.173028] [ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[514.181004]  r7:00000009 R6:00000000 R5:bf13ac80 R4:00000000
[514.187023] [ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x24/0x28)
[514.194686][  ](dump_stack)从[ ](_WARN+0xe8/0x100)
[514.202074][  ](__warn)从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x28/0x30)
[514.210054]  R9:c0a157d9 R8:c0169da0 r7:db260ea8 R6:00000001 R5:db260d18 R4:db260ce0
[514.218455][  ](warn_slowpath_null)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work.part.10+0x6c/0x70 [wlcore])
[514.230175][  ](wl12xx_queue_recovery_work.part.10 [wlcore])从[ ](wlcore_IRQ+0x238/0x23c [wlcore])
[514.241840]  R5:db260d18 R4:db260ce0
[514.245804][  ](wlcore_IRQ [wlcore])、来自[ ](IRQ_THREAD_Fn+0x24/0x5c)
[514.254551]  r7:dc12b500 r6:00000001 r5:dc12b500 r4:db195180
[514.260531][  ](IRQ_THREAD_Fn)、来自[ ](IRQ_THREAD+0x11c/0x1cc)
[514.268632]  r7:dc12b500 r6:00000001 r5:db004000 r4:db195180
[514.274655][  ](IRQ_THread)、来自[ ](kthread+0xf8/0x110)
[514.282123]  R9:00000000 R8:c0169f20 r7:db195180 R6:db004000 R5:db195240 R4:00000000
[514.290292] [ ](kthread)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x3c)
[514.297941]  R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0148124 R4:db195240
[514.305032] --[结束线迹9b288b52c3476c83 ]--
[514.322969] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本8.9.0.0.76
[514.330595] wlcore:PC:0x116424、HINT_STS:0x00000000计数:1.
[514.3499] wlcore:关闭
[514.346197] wlcore:向下
[514.356222] ie80211 phy0:请求硬件重新启动
[514.856357] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.240
[514.975554] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.76)
[515.004388] wlcore:关联已完成。

以下是我客户的环境。
AM3352上的操作系统是 Linux 内核4.9.28。
驱动程序为 R8.7_SP3。

此错误不仅发生在客户的电路板上、而且还发生在 TMDXEVM3358和 WL1835MODCOMB 上。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    此问题应该已经通过 R8.7_SP3之后的最新固件得到解决:
    git.ti.com/.../master

    版本为8.9.0.0.78

    请让它们替换固件文件。 驱动程序无变化。

    BR、
    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eyal-San、您好!

    感谢你的答复。
    版本8.9.0.0.76和版本8.9.0.0.78有何区别?

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomo-San、

    在 PHY 中发现了一个与 ELP 相关的问题、并在这两个版本之间修复了该问题。

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen-San、

    感谢你的答复。

    此致、
    Nomo