This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从 WL1801MOD 迁移到 WL1807MOD

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD, WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674675/migrating-from-wl1801mod-to-wl1807mod

Thread 中讨论的其他器件:WL1807MODWL1801MOD

大家好、

我们已经有一款使用 WL1801MOD 的产品、我们希望添加5GHz 支持、因此希望迁移到 WL1807MOD。 我们在设计中使用 ANT016008天线、该天线可支持2.4/5GHz、并且不打算在迁移后添加另一个天线。

为了  支持 WL1807MOD、wl18xx-conf.bin 是否是唯一需要通过运行 configure-device.sh 脚本进行更改的文件?

  如果我们有1个同时用于2.4和5GHz 的天线、我们(在 configure-device.sh 脚本中)应该选择多少个2.4GHz 和5GHz 天线?

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    是的、您可以运行 configure-device.sh 脚本、选择"Yes"即可将 TI 模块和 WL1807用作您的器件。

    您应该为2.4GHz 和5GHz 选择"1"天线。

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    创建新的配置文件是否是迁移过程中我们唯一需要做的事情?

    此致、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    是的、AFAIK 这是唯一需要的步骤。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    请参阅生成的配置二进制文件以及 WL1801MOD 和 WL1807MOD 的 R8.5和 R8.7的文本转储。  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/968/3566.Generated_5F00_Configurations.zip

     WL1801MOD 和 WL1807MOD 之间的 R8.5中的 wl18xx.phy.number_for_Assembled_ant5参数之间只有差异。

    但是、在 R8.7中 、WL1801MOD 和 WL1807MOD 之间存在许多不同的参数。 为什么会出现这种情况?

    此致、

    Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    没错。
    在 R8.5之后的固件/NVS 中添加了其他支持、以处理主要支持5GHz 的模块之间的差异。
    这是您不能仅获取为 R8.5 (与 AM 2.4GHz 模块一起使用)制作的 NVS 文件并将其与支持5GHz 的1807模块结合使用的原因之一。

    此致、
    Eyal