This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1837MODCOM8I:TDA2EVM5777与 WL1837兼容

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/672629/linux-wl1837modcom8i-tda2evm5777-compatibility-with-the-wl1837

器件型号:WL1837MODCOM8I
Thread 中讨论的其他器件:WL1837TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

您好!

我已被转至此论坛、询问 WL1837 WL1877Q 之间的引脚兼容性。  我原来的文章讨论 了 TDA2EVM5777修订版 G 与 WL1837  (WL1837COM8 EVM)之间的兼容 性。 在上一个论坛帖子中、我被指示使用基于 WL1877Q 的 COM8Q 板。  我的问题是:  
 

  •  使用连接到 TDA2EVM5777 Vayu EVM 的 COM8Q 板时、我是否能够在用于 WL1837的 TDA2x 上开发软件

 

  • COM8Q 板和 wl1837引脚兼容吗?

 

  • 默认 的 Processor SDK Linux Automotive  Kernel 会支持 COM8Qboard 还是必须修改它?
    • 如果我必须修改内核、为了使内核正常工作、我必须进行哪些修改?


谢谢、
iFer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     WL1877Q 是 wilink8芯片的汽车级版本。

    COM8模块与 com8q 模块引脚兼容、如果您使用的是 Vayu EVM、则汽车 SDK 支持的默认使用模块实际上是 COM8Q 模块。

    在此 SDK 版本中、默认情况下应启用 AFAIK Wilink8 WLAN。

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    感谢您的回复!

    我可以在哪里购买 COM8Q 模块? 我有这个 链接、但它说它缺货。 该链接是购买此模块的唯一方式吗?  

    谢谢、

    iFer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、iFer、

    我已经在我们的市场上进行了检查,SVT 的汽车 EVM 链接如下: https://svtronics.com/COM8Q

    我认为这是您使用过的相同链接吗? 但它确实说库存已缺货。
    遗憾的是、这是获取 EVM 的唯一方法。 也许您应该向他们发送有关可用性的查询?

    此致、
    Eyal