This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B:最小距离至少为20cm

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/675877/wl1835modcom8b-minimum-distance-of-at-least-20-cm

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件:WL1835MOD

您好!

我对 EVM 数据表中20cm 的最小距离有疑问:

使用此 EVM 时、开发人员需要提供距离天线至少20cm 的最小距离
以最大程度地降低潜在辐射危险的风险。

这是专门针对 EVM 还是 WL1835MOD?

人的手与模块之间的距离比20 cm 更近的设计会怎么样?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fred

    这将是所有 WLAN 模块的通用指南。 而不是我们的。
    如果您偶尔离它更近、实际上什么也不会发生。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    我们的 EVM 和模块经过认证、距离为20cm。 这是射频暴露测试。 如果您希望在20cm 以内运行、则需要执行一些附加测试(SAR 测试)才能重复使用模块化认证。 对于 EVM、假设您在实验室工作台上将其连接到 PC、因此距离为20cm。

    谢谢、
    Riz