This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:共存实现详细信息

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/675853/wl1837mod-coexistence-implementation-details

器件型号:WL1837MOD

大家好、

我的客户想知道 WL1837MOD 是否实现了以下所有功能、作为 WiFi/BT 共存机制的一部分:

“作为共存解决方案的一部分,蓝牙模块至少应实现以下内容:
•时分复用(TDM)
•自适应跳频(AFH)
•通道质量驱动数据速率(CQDDR)
•蓝牙和 WiFi 之间的仲裁/优先级划分
•在蓝牙和 WiFi 之间动态分配带宽”

您能否确认是否满足所有这些要求?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AFAIK、是的。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    他们还想知道是否可以关闭这些功能中的任何一个。 请确认吗?

    谢谢、
    Antonio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以关闭 AFH。

    BR。
    陈洛威