This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:Simple link wifi at Command

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3200, MSP430F123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674365/cc3100-simple-link-wifi-at-command

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: CC3200MSP430F123

大家好,在关于 Wifi AT 命令的 SWRU534文档中,AT 命令只显示它与 CC3200兼容,但不对 CC3100说什么,所以我 的问题是 AT 命令是否与 CC3100配合使用?

我的应用非常简单、因此我使用 MSP430F123来对流量计中的脉冲进行计数、我们希望将其连接 到 WLAN。 我想使用 CC3100进行 WLAN 连接、并使用 UART/SPI 进行控制。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LDV、

    CC3100不支持 AT 命令。 我建议您查看 CC3100 SDK:
    www.ti.com/.../CC3100SDK

    CC3100 SDK 有许多示例、可向您展示如何使用 MSP430上运行的 SimpleLink 驱动程序来控制 CC3100并与 WLAN 进行交互。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一种非常混乱的情况。 多年来、我们一直在使用 TI 的微控制器、现在当我想使用 WiFi 电路连接到 WLAN 时、用于连接的接口并不明确。 在促销视频中、可以看到 F5529用于连接 CC3100、 但没有其他系列的相关信息,所以我想对不同的选项有一个全球的了解,令人沮丧的是,通过 CC3100或 CC3200,可以很容易地将任何微控制器连接到 WLAN,但当您尝试它时......
    此外,我们还想获得在汇编语言中编程部件的信息,而不是 C 语言,这是可能的吗?
    无论如何,我将继续努力打破障碍。

    因为我的应用非常简单、所以计算流量计中的脉冲。 我想知道是否可以使用 PC 和永久参数设置 CC3100模块(其中包含闪存)、然后断开 PC 并通过 UART 或 SPI 与微控制器(F123)在应用端进行连接、以便向 WLAN 发送和接收数据。 在这种情况  下、作为工作站的模块将在上电后连接到 AP、然后与微控制器进行中断通信。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    用于与 CC3100器件通信的 SimpleLink 驱动程序。 SimpelLink 驱动程序使用 C 语言编写。 要使用此驱动程序、您需要 C 编译器。 如今、几乎所有 MCU 类型都使用 C 语言、即使8051等8位 MCU 也使用 C 语言。 使用 ASM 进行开发只有使用 MSP430F123等非常小的 MCU 才有意义。

    由于 MSP430F123的资源不足(只有256B RAM)、因此无法将 CC3100与之搭配使用。 CC3100的数据 ashet 中描述了资源要求:"CC3100器件可以通过 SPI 或 UART 接口连接到任何8位、16位或32位 MCU。 该器件驱动程序最大限度地降低了主机内存占用要求、TCP 客户端应用需要的代码内存不足7KB、RAM 内存不足700B。"

    更新后的答案:如果您真的想使用 MSP430F123来对脉冲进行计数、那么使用 CC3200是有道理的。 CC3200是一款带有 Cortex-M4 CPU 的 WiFi 无线电。 您可以为此 MCU 创建您的固件并卸载 MSP 中的所有网络组件。 还有第二代 CC3220。 在 SDK AT 命令示例中存在 CC3220的一些示例。 它可能对您的案例有用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LDV、

    如 Jan 所述、您将无法在器件上运行 SimpleLink 主机驱动程序。 这意味着 CC3100不适合您的应用。 相反、在您的情况下、使用 CC3200或 CC3220会更好。 这是因为、使用 CC32XX 产品、您可以使用 UART/SPI/I2C 对自己的接口进行编码、因此 MSP430器件所要做的就是将数据发送到 CC32XX 器件、该器件将处理所有网络和 Wi-Fi 交互。

    如果您对使用 CC3200或 CC3220有任何疑问、请随时发布包含您问题的新主题。

    此致、
    Michael