This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:适用于 wl18xx-FW 的 ChangeLog /发行说明

Guru**** 2520090 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/676213/wl1831mod-changelog-release-notes-for-wl18xx-fw

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

我将 wl1831芯片与 wl18xx_fw (v8.9.0.0.70)配合使用。 看一下 git repo 的承诺、我可以看到有比我使用的版本更新的版本、但我似乎找不到它们的版本说明。 您在哪里发布这些内容?

提交日志: http://git.ti.com/wilink8-wlan/wl18xx_fw/commits/master

// Måns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    最新官方文件为 FW 8.9.0.0.76:
    software-dl.ti.com/.../release_notes_R8_7_SP3.html

    官方版本中还有一个新版本、尚未推出、固件版本为 FW 8.9.0.0.78、其中包含与 ELP 相关的重要修复、因此我建议使用它而不是 FW 76。

    BR、
    Eya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 由于我不熟悉 lingo、ELP 代表什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ELP 是 WiLink 的超低功耗模式。

    此致、
    Eyal