主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC3220SF、 CC3220MOD、 BEEPROG2
您好!
您能否建议您如何获得对闪存进行编程的最快且合理的方法?
让我解释一下:
-我会要求它向我的客户推荐大规模生产设备。
-如果您能告诉我们 TI 是否有用于*JTAG*编程的 PC 工具,如果它比 UART 快的话,我们会很高兴。
-我的测试报告(我使用了示例代码"at_commands"):
- Uniflash422:61秒秒秒秒秒秒秒秒秒秒秒。 从 RST 下降到最后一个 TX 的52秒。
- uniflash_project_generator:按日志输出73秒。 从 RST 下降到最后一个 TX 的71秒。
-我尝试了 JTAG CCS740、但未成功。
-构建失败:AT_commands_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_ccs
-调试未启动:at_commands_CC3220SF_LAUNCHXL_freertos_ccs
UART 波特率为1.08usec=925925baud。