This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MODCOM8B:将 WL1835与 AM5728 EVM 集成

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, WL1835MODCOM8B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/673426/linux-wl1835modcom8b-integrating-wl1835-with-am5728-evm

器件型号:WL1835MODCOM8B
主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Linux

您好!

我将 AM5728 GP EVM 与连接到它的 WL1835MODCOM8B 模块一起用于测试 Wifi。

我遵循了以下文章。

processors.wiki.ti.com/.../WiLink8_WLAN_Demo:_Linux

当我运行./sta_start.sh 时、我收到以下错误:

root@am57xx-evm:/usr/share/wl18xx。/sta_start.sh
root@am57xx-evm:/usr/share/wl18xx 成功初始化 wpa_supplicant
rfkill:无法打开 RFKILL 控制设备
无法读取接口 wlan0标志:无此类设备
nl80211:驱动程序不支持身份验证/关联或连接命令
nl80211:deinit ifname=wlan0 disabled_11b_RAites=0
无法读取接口 wlan0标志:无此类设备
wlan0:无法初始化驱动程序接口

 

请帮我解决这个问题。

谢谢、

Babji。