This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220的 RMII 接口

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/675502/cc3220-rmii-interface-for-cc3220

器件型号:CC3220

您好!

我们是否仅为需要将芯片/模块连接到提供 RMII 接口的 MCU-MPU-SoM 的客户提供支持?

谢谢、此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    RMII 示例在 CC3220 SDK/示例中不易获得、并且该芯片没有 RMII 接口。

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托-  

    建议使用 CC3120 + MSP432E4并使用 MSP432 SDK 和 Wi-Fi 插件是否可以接受/合适?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    不幸的是、不是
    客户已经有一个具有 RMII 接口的模块(过去用于 ETH 通信)。 现在、他们需要用 Wi-Fi 模块化解决方案替代这一解决方案。
    还有其他想法吗?

    谢谢、此致、
    Alberto