This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:Google IOT

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/672875/cc3100-google-iot

器件型号:CC3100

大家好 、我如何使用主机 MCU 上的 Simplink API 将 cc3100连接到 google 云物联网内核?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxim:

    虽然 TI 没有特定的现成示例可用于 Google 的云物联网核心服务、但您应该能够修改 CC3100 SDK 中的 MQTT_CLIENT 示例以满足您的需求。

    此处提供了 Google 文档、说明了通过 MQTT 进行连接时使用的参数:
    cloud.google.com/.../mqtt-bridge

    我建议您熟悉 MQTT_CLIENT 示例、按照 Google API 文档进行适当修改、然后查看是否正常工作。 还有一种基于 HTTP 的方法也可以使用、但 MQTT 更简单、更适合物联网设备、因此请先尝试。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试修改示例:

    char * security_file_list[]={"/cert/roots.der};
    //连接配置*/
    connect_config usr_connect_config[]=
    {
    
    {
    {
    SL_MQTT_NETCONN_URL | SL_MQTT_NETCONN_SEC、
    mqttHost、
    PORT_NUMBER、
    SL_SO_SEC_METHOD_SSLv3_TLSv1_2、
    SL_SEC_MASK_TLS_RSA_ITH_AES_256_CBC_SHA256、
    1、
    security_file_list、
    }、
    服务器模式、
    对、
    }、
    null、
    ClientID、/*必须是唯一的*/
    "来宾"、
    通过、
    对、
    keep_alive_timer、
    {CC3100Drv_MQTT_Recv、SL_MqttEvt、SL_MqttDisconnect}、
    sub_topic_count、
    {SUB_TOPIC1}、
    {QOS0}、
    {will _topic、will _MSG、will _QoS、will _retain}、
    false
    }
    ; 

    但它无法安全连接  

    状态= sl_Connect (MqttSocketFd、(SlSockAddr_t *)&LocalAddr、
    LocalAddrSize); 

    状态 = SL_ESEC_ASH_SIG_CONFIRM_E

    有什么想法吗?

    谢谢