This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WILINK8-WIFI-MCP8:Android 结算

Guru**** 2555160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/671011/wilink8-wifi-mcp8-android-checkout

器件型号:WILINK8-WIFI-MCP8

您好!

正在尝试签出 oreo 版本。 但会低于误差

repo init -u git://git.omapzoom.org/platform/omapmanifest.git -b 6AA.x -m RLS_6AO.1.0.xml
致命:无法连接到 git.omapzoom.org:
git.omapzoom.org:没有与主机名关联的地址

当 repo init 中更改为 http 时、其显示无法找到远程。

repo init -u git.omapzoom.org/.../omapmanifest.git -b 6AA.x -m RLS_6AO.1.0.xml
致命:找不到远程参考引用引用引用/heads /6AA.x

请帮助。

此致、

Sreejith