This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3100MOD:将 SDK1.3导入 TI-RTOS 项目

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674286/rtos-cc3100mod-importing-sdk1-3-into-ti-rtos-project

器件型号:CC3100MOD
Thread 中讨论的其他器件:CC3100CC3100SDK

工具/软件:TI-RTOS

是否有文档介绍了更新现有 TI-RTOS (2.16.01.14)工程(TM4C)以使用当前 SDK 代替 RTOS 中内置 SDK 的正确/推荐过程?

我找不到任何东西。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    我正在尝试了解您当前正在运行的内容。 您是否从 TIvaware 中获取了一个示例、对其进行修改以添加 TIRTOS、现在正在考虑将 CC3100 SDK 文件更新到版本1.30?

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用 TM4C 和 CC3100 (具有库存固件- WiFi 版本:CHIP 0x04000000 MAC 1.2.0.2 PHY 1.0.3.23 NWP 2.2.0.1 ROM 0x00003333主机1.0.0.10)并使用 TI-RTOS (2.16.01.14)构建了一个应用、该应用程序内置在 CC31xx SDK 中。
    我们现在希望更新 CC3100固件和随附的 SDK。

    希望找到分步文档、但只能找到 TIvAware 或移植文档。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放弃了重新构建 RTOS。 并更新了固件。

    TLSv1.2现在可以工作(更新的主要原因)。

    连接、WPA2、https 等的回归测试进展顺利。

    我可能有时间稍后更新驱动程序、但现在、该组合看起来稳定。

    使用 servicepack_1.0.1.11-2.10.0.0和 sl_driver_version  "1.0.0.10"运行时需要注意的任何事项?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    建议您还将主机驱动程序从当前版本更新为1.01.11、因为当前主机驱动程序版本中没有错误修复。 由于1.0.0.1.11服务回送已针对1.01.11主机驱动程序进行验证、因此可能存在兼容性问题。
    有关所做更改和修复的列表、请参阅主机驱动程序发行说明。 您可以在 CC3100 SDK 的根目录中找到它们。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再次访问了将 simplelink 文件添加到 RTOS (C:\ti\cc3100SDK_1.3.0\cc3100-sdk\simplelink 到 C:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14\products\tidrivers_tivac_2_16_01_13\packages/ti\mwmwi\wi\cc3x00\simplelink)。

    构建时需要进行一些微调。 但在启动时出现上述 DMA 错误。
    幸运的是、我在加载固件时遇到 DMA 错误、即:
    RetVal = sl_FsOpen ("/sys/servicepack.ucf、...
    从闪存尝试 DMA -生成 DMA 错误1
    指示我在 driver.c 中查找并修复406行:
    /*static const*/_SlSyncPattern_t g_H2NSyncPattern = H2N_SYNC_pattern;//不能在闪存中!!*/
    那么、现在它正在运行。

    有一天、我将更新 http 文件、但现在一切都很好。

    要解除这种情况,就需要有巨大的信心飞跃。 我预测几周的测试和滥用会让您感到自信。
    再次感谢。