您好!
我尝试使用 Uniflash 工具将文件上载到 CC3120卡、但我发现以下2个问题:
-如果 我将 CC3120连接到 MSP432P401R。 我从 cmd 运行 uniflash、我收到以下消息:
C:\ti\uniflash_4.2.2>dslite.bat -模式 cc3120器件信息
执行以下命令:
> C:\ti\uniflash_4.2.2\simplelink\Gen2\bin\SLImageCreator.exe 器件信息
有关更多详细信息和示例、请访问 processors.wiki.ti.com/.../UniFlash_v4_Quick_Guide
配置文件(cfg.json)不存在、使用默认值
INFO:ROOT:FTDI 未检测到、正在尝试 XDS
info:slbootloader.slbootloader:连接到设备
INFO:slbootloader.slbootloader:关闭电源
INFO:slbootloader.slbootloader:设置中断信号
INFO:slbootloader.slbootloader:加电
回溯(最近一次调用最后一次):
文件" "、第3161行、英寸
文件" ",第3157行,在 main 中
文件" ",第3136行,位于 cmdline 中
文件" "、第2870行、位于 COMMAND_DEVICE_INFO 中
文件" "、第752行、位于 CONNECT_DEVICE 中
文件"U:\slbootloader\slbootloader.py",第392行,位于 connect_on_reset 中
文件"U:\slbootloader\slbootloader.py",第276行,在_alese_ack 中
文件"U:\slbootloader\slbootloader.py",第307行,在_read_data 中
slbootloader.slbootloader.BootLoaderError:读取数据超时
SLImageCreator 返回-1
-如果 我直接连接 CC3120 (移动 J8跳线)。
配置文件(cfg.json)不存在、使用默认值
INFO:ROOT:FTDI 未检测到、正在尝试 XDS
信息:根:未检测到 XDS
回溯(最近一次调用最后一次):
文件" "、第3161行、英寸
文件" ",第3157行,在 main 中
文件" ",第3136行,位于 cmdline 中
文件" "、第2870行、位于 COMMAND_DEVICE_INFO 中
文件" "、737行、位于 connect_device 中
auto_detect 中的文件"U:\slutils\slutils.py"、第216行
slutils.slutils.DeviceError:自动检测故障
SLImageCreator 返回-1
对此问题有什么想法吗?