This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200AUDBOOST:嗨。是否可以将 CC3200AUDBOOST 直接连接到 tm4c123 launchpad、以便仅使用 audiocodec?。谢谢

Guru**** 2517350 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200AUDBOOST, TLV320AIC3107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674845/cc3200audboost-hi-is-posible-connect-the-cc3200audboost-directly-to-tm4c123-launchpad-for-use-only-the-audiocodec-thanks

器件型号:CC3200AUDBOOST
主题中讨论的其他器件: TM4C123TLV320AIC3107

您好。是否可以将 CC3200AUDBOOST 直接连接到 tm4c123 launchpad 以便仅使用 audiocodec?。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leopoldo、

    由于 tm4c123上没有板载硬件 I2S 接口、因此很难将 CC3200AUDBOOST 直接与 tm4c 系列器件搭配使用。 您必须执行复杂的操作才能自行重新创建 I2S 接口、执行以下操作:
    www.ti.com/.../spma042b.pdf
    以便能够将基于 I2S 的音频编解码器与 tm4c123配合使用。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,  TLV320AIC3254 的分辨率(24位,192kHz)比 TLV320AIC3107高。是否有一些 LaunchPad 支持3254?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leopoldo、

    该编解码器也会出现同样的问题、即由于缺少 I2S 接口、您无法轻松地在 TM4C 和编解码器之间传输数字音频。

    此致、
    Michael