This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3200MODASF 是否支持不使用 UniFlash 工具将负载降至闪存?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/675528/cc3220mod-does-cc3200modasf-support-down-load-to-flash-w-o-the-uniflash-tool

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

CC3200MODASF 是否支持在不使用 UniFlash 工具的情况下向下加载到闪存?

CC3220MODASF 示例固件是否包含串行 WiFi 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    如果要将代码上载到 CC3220MOD、您可以选择以下选项:
    - Uniflash GUI (需要使用 XDS 调试器下载代码)
    - Uniflash CLI (可使用 COM 端口)
    -嵌入式编程- www.ti.com/.../EMBEDDED-PROGRAMMING (您自己的代码、或者通过 COM 端口的 python 或 exe)
    -通过外部编程硬件将图像直接下载到闪存中

    我不确定在制造过程中将哪些代码预编程到 CC3220MOD 中。 但我认为这并不重要、因为至少在您的制造过程中需要对最新的 ServicePack 进行编程。 因为您不知道您的模块在分销渠道的库存有多长时间。

    1月