This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:在 Cisco Aironet 接入点上重建缓慢

Guru**** 2815315 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/671045/linux-wl1831mod-slow-reconect-on-cisco-aironet-access-point

器件型号:WL1831MOD

工具/软件:Linux

您好!

我们在两种不同的环境(不同的电路板和不同的 Android BSP)中使用 Wlink8 WiFi。

在这两种环境中,wilink8都连接到接入点 Cisco Aironet,会话超时为120分钟。

我们的系统从 WiFi 断开连接的时间已超过60秒、然后重新连接。 我们了解到问题涉及 SSID 网络的研究和会话密钥的重新协商、但我们无法理解为什么有时速度很快、有时甚至不快。

其他具有不同 WiFi 芯片的设备在会话密钥失效时非常快地断开并重新连接。 其他人是否有此问题? 这与此处报告的情况类似:

    。

但在我们的情况下、使用重新连接命令不起作用。

这两种环境基于 Android 5.1/ Linux 内核3-14 (第一种); Android 7/ Linux 内核4.9 (第二种)。

两者都使用:

wlcore:驱动程序版本:R8.7_SP1 
Wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.232 
wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.48) 


感谢你的帮助
再见
Giuseppe

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试使用以下位置的最新固件文件:

    您可以使用相同的驱动程序。 只需替换固件文件"wl18xx-FW-4.bin"即可。

    打印的新固件版本为 FW 8.9.0.0.78

    此外、您正在使用什么版本的 wpa_supplicant? 您是否正在使用新的?

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们已更新固件、并已开始使用新环境进行新的测试会话:

    <6>[6.619290] wlcore:驱动程序版本:R8.7_SP1
    4>[20.082175] wl18xx_driver wl18xx.0.auto:直接固件加载失败、错误-2
    4>[20.104037] wl18xx_driver wl18xx.0.auto:返回到用户帮助程序
    6>[20.250069] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.242
    <6>[20.389135] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.78)

    您认为这会解决吗? 这是已知问题吗?


    我们目前在 Android 5.1上使用:

    wpa_supplicant v2.3
    版权所有(c) 2003-2014、Jouni Malinen 和贡献者

    在 Android 7上:

    wpa_supplicant v2.6-devel-7.1.2
    版权所有(c) 2003-2016、Jouni Malinen 和贡献者



    尝试其他版本并不简单、因为它们与 Android 发行版关联。

    再见
    Giuseppe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这可能会有所帮助、因为过去出现了一些与集团密钥更新相关的问题。
    关于请求、您仍然需要考虑更新您的 Android 请求、因为存在一个 WPA2漏洞(密钥重放攻击)、该漏洞影响了全球每个产品、并且已在您现在使用的固件中得到解决、 但是、我认为只有 v2.6或更高版本才引入了主线请求修复。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否有任何关于 WiLink 和"组密钥续订"问题的参考?

    我在互联网上搜索过,但没有找到任何东西 只是我在顶部消息中发布的链接。

    感谢你的帮助。

    再见
    Giuseppe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不会找到有关此内容的任何特定内容。
    它是以下 Service Pack 发行说明中“新增功能”部分的一部分:

    software-dl.ti.com/.../release_notes_R8_7_SP2.html
    software-dl.ti.com/.../release_notes_R8_7_SP3.html

    改进的 IOP 以及稳定性和稳健性修复的一部分。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

     客户 再次报告说、即使使用了新的服务包、也会断开连接。

    因为上述问题仍然存在,他还能做些什么吗?

    谢谢

    Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Umberto:

    您能否向他们询问有关断开连接和长时间重新连接的监听器捕获信息?
    我们需要了解这段时间发生了什么。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,很抱歉,在上一次答复之前很久...  

    我将在接下来的几天内尝试捕获 WiFi 流量、然后发布日志。

    此致

    Giusepep