This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:非 OS -对通用 ARM 处理器的 SPI 支持

Guru**** 2388560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/675061/cc3100mod-non-os---spi-support-for-general-arm-processor

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100

您好!

这些模块是否支持非操作系统- SPI 支持? 对于通用 ARM 处理器、  

此致、

Umamahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umamahesh、

    是的、CC3100设计为通过 UART/SPI 连接到任何通用微控制器。 CC3100 SDK:
    www.ti.com/.../CC3100SDK
    提供了一些示例、展示了如何在非操作系统上下文中实现主机接口。

    此致、
    Michael