This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:SISO40配置单天线

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/675055/wl1807mod-siso40-configuration-single-antenna

器件型号:WL1807MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1801

客户正在从 WL1801迁移到 WL1807以添加5GHz 支持。  它们使用单天线配置。  请在 configure-device.sh SISO40提示符下提供建议。  应该是 y 还是 n?

您是否正在使用 TI 模块? [y/n]:y
芯片类型是什么? [1801/1805/1807/1831/1835/1837或0表示未知]:1807
是否应适用日本标准? [y/n]:y
安装了多少个2.4GHz 天线? [1/2]:1.
安装了多少个5GHz 天线(使用2个天线需要适当的开关)? [0/1/2]:1.
是否应应用 SISO40支持? [是/否]:?

谢谢、
标记  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、他们应该对此回答"y"

    此致、
    Eyal