This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN:编译网络终端示例找不到 fatfs.aem4f

Guru**** 2811625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674563/simplelink-wifi-cc3120-sdk-plugin-compiling-network-terminal-example-cannot-find-fatfs-aem4f

器件型号:SIMPLELINK-WIFI-CC3120-SDK-PLUGIN

我尝试使 network_terminal_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs 示例正常工作、但无法使其编译。 编译器显示它找不到 C:/ti/simplelink_msp432p4_sdk_2_10_00_14/source/third_party/fatfs/lib/fatfs.aem4f。" 我尝试使用编译良好的旧版本 SDK (文件存在)、但当我运行代码时、我遇到-2005错误。 我认为使用最新的 XDC 工具和 SDK 最好、但我不确定如何解决缺少的 fatfs.aem4f 文件。 我可以从旧版 SDK 复制此文件、还是应该尝试其他操作?

这些是示例中默认使用的产品。

这是错误的副本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    SimpleLink SDKK Wifi 插件尚未针对最新的2.10 SDK 版本进行更新、这意味着如果您将其与最新的 SDK 配合使用、则会出现一些构建+运行问题。 由于 SDK 的文件夹结构略有更改、因此其中大多数应该是较小的包含/链接器路径问题。

    在上述情况下、只需将 fatfs.aemf4的路径从链接器选项中当前的路径更改为以下内容:
    ${COM_TI_SIMPLELINK_MSP432_SDK_INSTALL_DIR}/source/third_party/fatfs/lib/ccs/m4f/fatfs.a

    这样、您就可以在没有错误的情况下构建示例。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您知道 WiFi 插件支持的最新 SDK 是什么吗? 我对上次使用较旧版本运行时出现的运行时错误有点担心。 我希望当时我也使用了不匹配的版本、但我认为我可能需要针对此问题将其移至不同的主题。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    WiFi 插件当前支持的最新 SDK 版本为1.60.00.xx。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的帮助。 我现在能够成功构建该示例。 我仍有运行时问题、但我将为此打开另一个线程