This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220无线电工具缺少 DLL

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674735/cc3220mod-cc3220-radio-tools-missing-dlls

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120

我通过以下链接在 Windows 10计算机上安装了无线电工具:  http://www.ti.com/tool/cc3xxxradiotest

当我运行无线电工具 GUI 时、我会收到以下消息:

缺少以下库文件。 请检查您的安装

CC3120Lib.dll
CC3120LibUART.dll
CC3220Lib.dll

听起来很重要... 有什么解决方法的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请直接从安装目录运行无线电工具 GUI (例如 c:\ti\cC3120_CC3220_RadioTool_1.0.2\binaries\RadioToolGUI.exe)或修复在无线电工具.lnk 快捷方式下运行路径(从 C:\ti\cC3120_CC3220_RadioTool_1.0.2到 C:\ti\cC3120_CC3220_Tool_1.0.2)。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    快捷方式的"开始"路径有问题。 它需要为"C:\ti\cC3120_CC3220_RadioTool_1.0.2\binaries"