This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:主机 SPI 端口= 0且相位= 1?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100SDK, MSP430F5529, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674419/cc3100-host-spi-porlarity-0-and-phase-1

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

各位专家、您好!

我阅读了 swru455和 swru368网络处理器指南、其中规定主机 SPI 的极性和相位为模式0 [PHA=0、POL=0]。 但是、根据我的测试和 CC3100SDK 示例、它是 POL=0、PHA = 1。 (UCCKPH)

我附上适用于 MSP430F5529的 CC3100SDK 示例、如下所示:

fd_t SPI_Open (char * ifName、unsigned long flags)
{
/*选择 SPI 线路:P3.0上的 MOSI/MISO、P3.2上的1个 CLK */
P3SEL |=(BIT0 + BIT1);

P3OUT |= BIT1;

P3SEL |= BIT2;

/*在 P3.3、CC3100 UART RX 上启用上拉电阻*/
P3OUT |= BIT3;
P3REN |= BIT3;

UCB0CTL1 |= UCSWRST;/*将状态机置于复位状态*/
UCB0CTL0 = UCMSB + UCMST + UCSYNC + UCCKPH;// 3引脚、8位 SPI 主器件*

UCB0CTL1 = UCSWRST + UCSSEL_2;//使用 SMCLK、保持复位*/

/*设置 SPI 时钟*/
UCB0BR0 = 0x02;/* f_UCxCLK = 25MHz/2 */
UCB0BR1 = 0;
UCB0CTL1 &=~UCSWRST; 

----------------------------------------

它是 PHA = 0还是1?

谢谢、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jo、

    PhA = 0是正确的设置。 Wiki 页面中的摘要表如下:
    processors.wiki.ti.com/.../CC3100_SPI_Host_Interface

    说明了 CC3100所需的所有 SPI 设置。 如果您从 CC3100 SDK 运行示例并使用逻辑分析仪观察 SPI 数据、则可以验证设置是否正确。

    此致、
    Michael