This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:支持 PPP over Serial

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/673932/cc3200-support-the-ppp-over-serial

器件型号:CC3200

我拥有通过 UARTA1连接的具有3G 调制解调器(SIM5350)的 cc3200板。 必须通过由调制解调器设置的 PPP 实现到3G 网关的 IP 连接。
CC3200的哪些功能应该用于此目的? 在 AP 模式下是否可以进行此类连接?      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3200不直接支持 PPP。 但是、几乎可以在任何类型的 MCU 上实现对 CC3200的支持。 您将需要实现:
    -AP 命令层
    - HDLC 帧实现
    -PPP 实现,包括 LCP (链路控制协议)、PAP 身份验证协议和 IPCP
    -IP 层实现
    -TCP/UDP 层实现

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果连接到 cc3200设备的客户端(TCP 套接字)需要通过3GSM 与 Internet 服务器进行"握手"(PPP 连接将创建新接口)、是否可以使用 AP 模式?
     在现有协议栈 cc3200中嵌入协议是否有任何示例? 是否有关于此问题的任何指导?
     对购买力平价的间接支持如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从技术上讲、套接字层(TCP)可以满足您的需求。 您需要在 SimpleLink (WiFi)上以 AP 模式打开 TCP 服务器。 连接的客户端将向此 TCP 服务器发送数据。 您将通过代码将这些数据编码为 TCP/IP --> PPP --> HDLC,并通过调制解调器发送到串行。

    我不知道 CC3200上 PPP 的任何实施或教程。 但是、如果您想知道对您有用的项目名称、我认为它是 LwIP。 此开源项目包含所有必要的组件。 移植到 CC3200将由您决定。 我不知道需要付出多少努力。 多年前、我在 ColdFire MCU 上实施了我自己的 PPP 堆栈、包括 TCP/IP。 很遗憾、我无法共享此代码。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 AP 模式下、AP 网络中没有接入互联网的接口(网关)、这是对该模式的限制、这一点让人有点尴尬

    (e2e.ti.com/.../433046 -
     "...it 没有用于其他互联网外部连接的以太网主机")。 在我们的情况下,PPP 连接后会出现这样一个接口。 可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC32xx 器件不适用于此类应用、因此不支持高级网络功能。 CC32xx 器件适用于低功耗 WiFi 客户端应用。 CC32xx 的 AP 模式通常用于配置。

    在您的情况下(在上面不起作用)、这将不是真正的网关。 网络之间的连接将位于套接字层。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    (笑声) 这 сc3200着 μ 的应用现在有了路由所需数据包的任务
    从链路层进行实时监听、是否已将网络接口转换为"混杂"模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我不理解您的问题。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我想说、在 STA 模式下、来自 Wifi 客户端的请求发送到 cc3200器件或定向到外部网络、这些请求由网络本身进行路由。 在 AP 模式下、此任务将在 cc3200的应用程序上执行、并需要执行
    低利润运营。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您需要在 GSM 和 WiFi 之间创建路由器、最好不要选择 CC32xx。 只需查看您的家庭路由器上使用的硬件。 CC32xx 具有频率为80MHz 的 Cortex-M4 MCU。

    在您的情况下、最好选择能够运行 Linux 或至少 uClinux 的电路板。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您、1月 你给我提供了很多帮助。