This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:无法使用 uniflash 将代码上载到 cc3220sf 中

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF-LAUNCHXL, CC3220S, CC3220SF, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/673771/cc3220sf-launchxl-cannot-upload-code-into-cc3220sf-using-uniflash

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3220SCC3220SFENERGIA

如何使用 uniflash 将编译的代码上载到 cc3220sf-launchxl 中? 我无法在 Uniflash 上载程序选项。 是否有方法使用我们的编译代码构建定制固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耐受、

    本文档应有助于:  

    有关使用 Uniflash 刷写 CC3220SF-LAUNCHXL 的信息、请参阅第2.4.1节。

    此致、

    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    我们已经采取了这些步骤,但我们仍然面临这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uniflash 是否会给您带来错误? 如果是、会出现什么错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使用编译的代码创建固件?
    我已将已编译代码的二进制文件上载为 MCU 映像、并单击 create a programmed image (创建已编程映像)、然后按照 pdf 第2.4节中给出的步骤操作...映像已成功编程并在 cc322osf 上刷写...但代码输出不符合我的预期 代码在调试模式下成功运行。因此,我想知道如何使用编译的代码创建固件,或者是否有任何其他软件来编译我的代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uniflash 是刷写器件的正确工具。

    您正在闪烁什么内容、您期望输出什么? 您是否曾尝试刷写一个简单的示例(例如、定期切换 LED 的空示例)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我编译了代码,定期将 LED 切换为二进制文件,并将其上载为 mcuflashimage.img。 以及 pdf 中提供的所有关键文件和证书文件。 上传成功后、LED 指示灯不闪烁。 但在调试时它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遵循了相同的指令、并且能够成功刷写。

    由于您使用的是 CC3220SF LP、您是否使用的是 CC3220SF (而不是 CC3220S)的示例项目? CCS 中 CC3220S LP 的空示例适用于 CC3220SF LP、但如果您尝试使用 Uniflash 刷写该示例、则不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我实际上在 Energia 中制作了代码并将其编译为二进制文件。 我确信我在电路板管理器中使用了正确的电路板 cc3220sf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我明白了。 使用 Energia 可能会引入其他不可预见的因素()

    请参阅以下有关 Energia 的文章 :e2e.ti.com/.../576053

    您会考虑使用 CCS 吗? 这是一个可与所有 TI LaunchPad 良好配合使用的免费 IDE。