This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:BOOSTXL-CC2650MA Booster Pack 是否与 CC3220SF-LAUNCHXL 兼容?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, BOOSTXL-CC2650MA, CC3200-LAUNCHXL, CC3220S-LAUNCHXL, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/673367/cc3220sf-launchxl-is-boostxl-cc2650ma-booster-pack-compatible-with-cc3220sf-launchxl

主题中讨论的其他器件:CC3220SF-LAUNCHXLBOOSTXL-CC2650MACC3200-LAUNCHXLCC3220S-LAUNCHXLCC2650

Namaste Reader、

从此处的 Booster Pack Checker 网站 、我了解 BOOSTXL-CC2650MA Booster Pack 与 CC3200-LAUNCHXL 兼容。 请确认此 BLE Booster Pack 是否与下一代 SimpleLink Wi-Fi 无线 MCU LaunchPad 开发套件兼容、即 CC3220S-LAUNCHXL 和 CC3220SF-LAUNCHXL。

 Booster Pack Checker 网站上未提供这两个下一代开发套件、用于兼容性检查。 如果适用、请包含这2块电路板进行比较。

谢谢|此致、

Dipen Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dipen Shah:

    BOOSTXL-CC2650MA 与 CC3220 LaunchPad 兼容。
    虽然目前没有显示两个板协同工作的示例代码、但 SimpleLink SDK BLE 插件:
    www.ti.com/.../simplelink-sdk-bluetooth-plugin
    目前计划在4月的第一周发布、其中提供了一些示例、您可以将 CC3220 LP + CC2650 BP 组合在一起、以构建 Wi-Fi + BLE 系统。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Namaste Michael、

    感谢您确认兼容性。 很高兴了解计划于今年4月初发布的蓝牙插件。

    谢谢|此致、
    Dipen Shah