This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:有关将 TI 样片代码用于最终产品的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674102/cc3100-question-on-using-ti-sample-codes-for-end-product

器件型号:CC3100

您好!

我的问题不是技术问题、但我不知道在哪里发布它。 由于我使用的是 CC3100、我想我将在这里发布我的问题。 我一直在学习如何将 wifi CC3100与 MSP430 Launchpad 配合使用、并且我一直在使用一些示例代码来编写我的应用程序。 例如 email.c. 我注意到、这些文件有一个版权 声明

/*
 * email.h -电子邮件头文件
 *
 *版权所有(C) 2014德州仪器(TI)公司- http://www.ti.com/
 *
 *
 *保留所有权利。 德州仪器(TI)公司的财产。
 *使用、复制或披露此代码的受限权限为
 *通过合同授予。
 *
 *未经的书面许可、不得使用该程序
 *德州仪器公司或根据条款和条件成立
 *根据提供本计划的协议中的规定,
 *在任何情况下都不能与非 TI 连接器件配合使用。
 *
 *

我完全理解这一点 、但我想知道它的范围是多少? 我不确定我的问题是否措辞正确。  例如、我决定设计一个具有 WiFi 的仪器、能够发送电子邮件、我将在市场上销售该仪器、 我能否将此文件用作固件代码的一部分 、以便不必重新设计轮毂并编写我自己的 SMTP 程序? 我只想确保以正确的法律方式使用此资源。 我不会分发此代码或将其用于非德州仪器产品。 我只想使用它、以便能够在 MSP430 MCU 上为我将要销售的最终产品编写固件。 没关系吗?  

谢谢。

AJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 AJ_ee、

    如 SDK 随附的许可文件(cc3100_sdk_1_3_0_license.html)中所述、只要此代码在 TI 器件上运行、就允许您在产品中使用所需的 SDK TI 代码并将其出售。 因此、您计划做的是完全可以接受的。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michael

    AJ