This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:WiFi Direct P2P 演示:为什么在我重新启动时必须下载代码

Guru**** 2557710 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674361/ccs-cc3200-launchxl-wifi-direct-p2p-demo-why-must-i-down-load-the-code-when-i-restart

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3200UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

代码位于 CC3200的闪存中。 但在 Launchpad 上循环通电(断开 USB 连接)不会重启 CC3200。 Android 上的"发现"未看到 cc3200-p2p-device。 我必须下载代码才能使其再次正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    就像快速完整性检查一样、您是否完全确定使用 Uniflash 将最新的应用程序二进制文件写入 CC3200? 鉴于 CC3200 P2P 示例的第一步是将 NWP 设置为默认设置、硬重启应导致该示例重置为干净状态。

    此致、
    Michael