This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3100:如何禁用任何操作系统/非操作系统

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674177/rtos-cc3100-how-to-disable-any-os-nonos

器件型号:CC3100
Thread 中讨论的其他部件:、 CC3200

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我在一个小组中开展工作、致力于设计一个将 CC3100MOD 和 MSP430作为主机 MCU 的嵌入式系统。 我们都成功开发了定制的 PCB、现在正在开发软件。

现在、我们有以下有关计时器、中断和 simplelink 驱动程序操作系统的问题:

我们使用 ADC 计时器和第二个计时器每250微秒持续测量一次模拟引脚、并中断 USB -终端连接。 我为 wifi (MQTT 协议、TCP 套接字连接)编写的代码可以独立运行、但一旦添加计时器、它就不会连接、发送或接收任何内容、并直接进入 nonos.c 文件以访问 mainlooptask 函数...

如何从 simplelink 驱动程序中排除 NONO 和 OSI 软件、或者如何与 MSP430中的计时器配合使用?

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡斯帕尔、

    用于 CC3100的 SimpleLink 主机驱动程序旨在轻松集成您可能想要使用的任何操作系统。 您需要遵循 c3100-sdk/docs/simplelink_api/html/index.html 提供的移植指南、并修改 user.h 以正确使用 TIRTOS。

    您还可以查看 CC3200 SDK 中的 MQTT_CLIENT 示例、了解如何将主机驱动程序配置为使用 TIRTOS。

    此致、
    Michael