This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220的 ANTENNA 选择项目

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674095/cc3220-antenna_selection-project-for-cc3220

器件型号:CC3220

您好、香榭丽舍

 CC3200 SDK 中有一个 ANTENNA 选择项目。 但是、我在  simplelink_cc32xx_sdk_1_60_00_04中找不到 ANTENNA 选择项目

请告诉我、在哪里可以找到适用于 CC3220的 ANTENNA 选择项目? 或者、我是否可以将 CC3200 ANTENNAL_SELECTION 项目用于 CC3220? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    我目前正在研究一个具有额外控制逻辑的新型 CC3220天线选择示例、以实现更智能的天线多样性。
    CC3200天线选择项目中确实存在一个内部端口、我将通过电子邮件向您发送该端口。 但是、该项目与 CC3200版本存在相同的问题。 最值得注意的是、在切换天线之前、它不会安全地关闭 NWP。

    此致、
    Michael