This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:支持长帧的 LE 4.2

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/674135/wl1831mod-le-4-2-with-long-frames-support

器件型号:WL1831MOD

大家好、团队、

我们的任何 WL18xxMOD 是否具有支持长帧的 BLE 4.2?

谢谢、

Mizanur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您是指 LE 数据包长度扩展、则为否 我们的器件不支持此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、

    感谢您的回复。
    是的、客户表示 LE 4.2的 LE 数据包长度扩展、具有长帧支持。

    BR、
    Mizanur