This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:在 WL1837MOD 中禁用5G 频带

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1837MOD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/673808/wl1837mod-disabling-the-5g-band-in-wl1837mod

器件型号:WL1837MOD

您好!

我想知道是否可以完全禁用 WL1837MOD 中的5G 频带、以避免调节问题。

我需要1837的温度范围、但我不需要5G 频带。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该能够使用 wlconf 将5GHz 天线的数量设置为0来禁用5GHz 频段。

    CD /usr/share/wlconf
    /wlconf -i /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin -o /lib/firmware/ti-connectivity/wl18xx-conf.bin -s wl18xx.phy。number_of_Assembly_ant5=0x0

    然后卸载/加载 WiLink 驱动程序模块。

    此致、
    Eyal