This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:WL1837MOD

Guru**** 2555080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/670923/wl1837mod-wl1837mod

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837

您好!

是否有类似的链接、如 processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_First_Time_Getting_Started_Guide_(IMX6 ) AndroidI Oreo。  

在 imx6平台的 Oreo 上查找启动 wl1837的 WiFi 和蓝牙的类似步骤。

此致、

Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、我们没有在内部移植到任何比此 wiki 上的版本更高的版本。

    我们不在内部维护 Android 支持。

    BR、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此版本在 DRA7参考 EVM 上启用了 Wifi 的"WiLink 硬件:wl18xxQ":

    更多信息:
    processors.wiki.ti.com/.../6AO.1.0_Release_Notes

    这可能是基于汽车参考平台(6AA.1.0)在 oreo 上启动 WIFI 的良好起点
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否已在用于 WiLink 的 oreo 上启动蓝牙?

    对于 platform/hardware/ti/WPAN.git 项目,请勿看到 oreo 发行版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    集成到 imx6 4.9 oreo 内核中。 当 UIM 服务开始获取以下日志时。 在与之前已成功集成的 Android 版本的日志进行比较时,请不要在 btwilink.c 中看到 ti_st_send_frame 函数的打印内容,如"<7>hci0:type 1 len 4"。 还有一个进程正在被杀。 是否有人建议这个问题的原因是什么?

    (STK):创建了 sysfs 条目
    type=1400 audit (5822.420:18):AVC:拒绝{写入} pid=397 comm="binder:397_1 name="timerslasy_ns" dev="proC" ino" ino=16217 scontext=u:r:system_server:s0 tcontext=u:r:768_app_25:s0:c512 =perorivenable1
    type=1400 audit (5858.200:19):AVC:针对 pid=1248 comm="UIM-sysfs"拒绝了{MODULE_LOAD}scontext=u:r:su:s0 tcontext=u:r:su:s0 tclass=system pro可能 情况=1
    (HCI_TTY):HCI_TTY_INIT 内部
    (STC):ChnL_id list empty :4.
    (STK):ST_Kim 开始
    (HCI_TTY):分配了240、0
    (STK):ldisd_install = 1 (STC):ST_TTY_OPEN
    (STK):已安装线规(stk):ti-connectivity/TIInit_11.8.32.bts
    Kim Kim:ti-connectivity/TIInit_11.8.32.bts 的直接固件加载失败、错误-2
    Kim:回到用户助手
    ueventd:固件:为'/devices/soc0/kim/firmware/ti-connectivity!TIInit_11.8.32.bts 加载'ti-connectivity/TIInit_11.8.32.bts '
    (STK):在 firmwareeventd 中更改远程波特率命令:加载/devices/soc0/kim/firmware/ti-connectivity!TIInit_11.8.32.bts 花费了0.024772秒
    init:从状态0退出未跟踪的 pid 1254
    STK:跳过更改远程波特率的等待事件
    (STC):ADD_CHANGE_TO_TABLE:ID 4
    (STC):ADD_CHANGE_TO_TABLE:ID 2
    (STC):ADD_CHANGE_TO_TABLE:ID 3

    此致、

    Sreejith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有 Wifi 是 Processor SDK Android Automotive Release 6AA.1.0 (带有4.4内核)的一部分。

    BT 不是版本的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    按照以下步骤、在 imx6 Oreo AoSP 中使用4.9内核启动 Wilink8 wifi

    在主线内核中启用了 WIFI。

    从 TI SDK Android Automotive Release 6AA.1.0中添加了硬件/ti/WLAN 和外部/wpa_supplicant_8。

    可以看到驱动程序成功加载固件。

    wl18xx_driver wl18xx.0.auto: ti-connectivity/wl18xx-conf.bin 的直接固件加载失败、错误-2
    wl18xx_driver wl18xx.0.auto:返回到用户帮助程序
    wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
    wlcore:已加载

    在 ifconfig -a 中可以看到 wlan0接口

    wlan0 Link encap:ethernet HWaddr e0:e5:cf:98:6e:fc 驱动程序 wl18xx_driver
    广播多播 MTU:1500公制:1
    RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
    TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
    冲突:0 txqueuelen:1000
    RX 字节:0 TX 字节:0

    但不会进行扫描。 在 logcat 中、请参阅以下错误。 此问题的原因可能是什么?

    妻子:NL80211_CMD_TRIGGER_SCAN 失败:网络关闭
    E WifondScannerImpl:无法启动扫描,freqs=null

    下面是 logcat 中与 wifi 相关的日志。

    我的 android.hardware.wifi@1.0-se:WiFi Hal 正在启动...
    妻子:妻子正在启动...
    W PackageParser:忽略重复的 use-permissions / uss-permissions - SDK-m:android.permission.configure_wifi_display in package:com.android.systemui at:binary XML file line #130
    W PackageParser:忽略重复的 use-permissions/use-permissions - SDK-m:android.permission.change_wifi_State in package:com.android.NFC at:binary XML file line #47
    I SystemServer: StartWifi
    I SystemServiceManager:启动 com.android.server.wifi.WifiService
    D WifiApConfigStore:允许2G 频带的信道为:1、6、11
    I WifiNative - wlan0:不支持供应商 HAL、忽略停止...
    D WifondControl:在妻子的时间内将接口撕下
    D WifiController:isAirplaneModeOn = false,isWifiEnabled = true,isScanningAvailable= false
    W WifiDiags:未找到环形缓冲器
    W WifiDiags:无法启动数据包命运监测
    I WifiService:注册 wifi
    D SystemServerTiming:StartWifi 需要完成:377ms
    I SystemServer:StartWifiScanning
    I SystemServiceManager:启动 com.android.server.wifi.scanner.WifiScanningService
    I WifiScanningService:创建 wiiscanner
    I WifiScanningService:Publishing wiiscanner
    D SystemServerTiming:StartWifiScanning 完成时间:13ms
    I SystemServer: StartWifiRt
    I SystemServiceManager:启动 com.android.server.wifi.RttService
    D SystemServerTiming:StartWifiRtt 完成时间:4ms
    I 系统服务器:StartWifiP2P
    I SystemServiceManager:启动 com.android.server.wifi.p2p.WifiP2pService
    I WifiP2pService:注册 Wiiip2p
    D SystemServerTiming:StartWifiP2P 完成时间:14ms
    D 连接服务:wifiOnly"
    I WifiService:在启用 Wi-Fi 的情况下启动 WifiService
    D HalDeviceManager:IWifi 注册通知:fqName=Android.hardware.wifi@1.0::IWifi、name=default、preexists=true
    w /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在框架或设备清单中找到条目 android.hardware.wifi@1.0:IWIFI/默认值。
    D WifiService:setWifiEnabled:true pid=398、uid=1000、package=android
    i system_server:查找服务 android.hardware.wifi@1.0::iwifi/default
    I WifiScanningService:启动 wiiscanner
    D WifiController:WifiController msg{whit=0 whit=155656 target=com.android.internal.util.StateMachine$SmHandler}延迟499ms
    w /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在框架或设备清单中找到条目 android.hardware.wifi@1.0:IWIFI/默认值。
    D WifiController:已处理延迟切换
    w /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在框架或设备清单中找到条目 android.hardware.wifi@1.0:IWIFI/默认值。
    I WifiNative - wlan0:不支持供应商 HAL、忽略启动...
    D WifondControl:为客户端模式设置驱动程序
    I wiicond:创建接口扫描仪,索引为:4.
    I wiicond:为接口订阅扫描结果,索引为:4
    w /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在框架或设备清单中找到条目 android.hardware.wifi。offload@1.0:IOffload/default。
    E wiicond: No Offload Service Available (无卸载服务可用)
    I WifiScanningService:WiFi 驱动程序已卸载
    i system_server:查找服务 android.hardware.wifi.supplicant@1.0::ISupplicant/default
    w /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在框架或设备清单中找到条目 Android.hardware.wifi.supplicant@1.0:ISupplicant/default。
    D WifiConfigManager:找不到旧存储文件。 无需迁移!
    D WifiStateMachine:将 OUI 设置为 DA-A1-19
    W WifiDiags:未找到环形缓冲器
    W WifiDiags:无法启动数据包命运监测
    I WifiStateMachine:断开连接状态输入
    I wiicond:新接口事件回调已注册
    D RTService:EnabledState GOT{whit=-1ms whit=160516 obj=android.net.wifi.IClientInterface$Stub$Proxy@1ae4604 target=com.android.internal.util.StateMachine$SmHandler}
    I WifiScanningService:加载了扫描功能的 WiFi 驱动程序:最大桶数=16
    D WifiService:新客户端侦听异步消息
    D WifiConfigStore:4ms 内完成对存储的读取。
    W WifiConfigManager:找不到存储的网络。
    D wifi:注册 NetworkFactory
    D WIFI_UT:注册 NetworkFactory
    D 连接服务:获取用于 WIFI 的 NetworkFactory Messenger
    D 连接服务:获取用于 WiFi_UT 的 NetworkFactory Messenger
    D wifi:获取请求 NetworkRequest [ track_default id=4,[功能:Internet&no_restricted&trusted&no_VPN]],分数为0
    D WifiConnectivityHelper:固件支持的功能集:0
    D WifiConnectivityHelper:不支持固件漫游
    妻子:NL80211_CMD_TRIGGER_SCAN 失败:网络关闭
    D wifi:获取请求网络请求[请求 id=1,[功能: Internet&no_restricted&trusted&no_VPN]],分数为0
    D wifi:获取请求网络请求[ background_request id=2,[ transports: cellular Capabilities:Internet&no_restricted&trusted&no_VPN]],分数为0
    D wifi:获取请求 NetworkRequest [ track_default id=3,[功能:Internet&no_restricted&trusted&no_VPN]],分数为0
    D WIFI_UT:获取请求 NetworkRequest [请求 id=1,[功能: Internet&no_restricted&trusted&no_VPN]],分数为0
    D WIFI_UT:获取请求 NetworkRequest [ background_request id=2、[ Transports: Cellular Capabilities:Internet&no_restricted&trusted&no_VPN]],分数为0
    E WifondScannerImpl:无法启动扫描,freqs=null
    D WIFI_UT:获取请求 NetworkRequest [ track_default id=3,[功能:Internet&no_restricted&trusted&no_VPN]],分数为0
    D WifiConfigStore:从用户存储读取操作在1ms 内完成。
    D WifiConfigStore:写入存储在51ms 内完成。
    I SupplicantP2pIfaceHal:IServiceNotification.onRegistration for:Android.hardware.wifi.supplicant@1.0::ISupplicant、default preexists=true
    i system_server:查找服务 android.hardware.wifi.supplicant@1.0::ISupplicant/default
    w /system/bin/hwservicemanager:getTransport:无法在框架或设备清单中找到条目 Android.hardware.wifi.supplicant@1.0:ISupplicant/default。
    妻子:NL80211_CMD_TRIGGER_SCAN 失败:网络关闭
    E WifondScannerImpl:无法启动扫描,freqs=null


    01-01:10:14.428 299 E wiicond:NL80211_CMD_TRIGGER_SCAN FAILED:网络关闭
    01-01:10:14.429 398 476 E WifondScannerImpl:无法启动扫描,freqs=null
    01-011:10:21.25398476 I chatty : uid=1000(系统) WifiScanningSer 相同的2行
    01-01:10:26.255 398 476 E WifondScannerImpl:无法启动扫描,freqs=null

    此致、

    Sreejith