This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:AP 模式下的 CC3120 -访问其他周围 SSID

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/673831/cc3120-cc3120-in-ap-mode---access-to-other-surrounding-ssid

器件型号:CC3120

您好、香榭丽舍

以下是 CC3120的特定请求:当 CC3120设置为 AP 模式时,是否可以检查和列出周围存在的其他 AP 的 SSID?

如果是,可以使用哪些 API 来执行此操作?

谢谢!

此致、

纪尧姆