This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:LAUNCHCC3220MODASF

Guru**** 2589410 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220R, CC3220SF, CC3220S, CC3220S-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/673793/launchcc3220modasf-launchcc3220modasf

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220RCC3220SFCC3220SCC3220S-LAUNCHXL

您好!

尽管它可以为安全设备创建映像、但这是一个冗长的过程。

因此、我尝试遵循文档"swru461.pdf"(单芯片无线 MCU CC3220、GSG)的"非安全器件的映像创建"(第3.4.2节)、希望它对"Uniflash"实用程序的点击次数要少得多。

但是、当我尝试通过单击"Program Image (Create & Program)"按钮来"Program Image"(Program Image (Create & Program)"时、根据第3.4.2节"为非安全设备创建映像"的步骤6、屏幕显示错误

操作失败:FS_programming 错误:RET:-10372、EX_ERR:2633 - FS_ERROR_CERTIFICATE_FILE_NAME

也随附了相同的屏幕截图。

我可能错过了什么?

--

此致、

Neeraj Sallh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neeraj -  

    CC3220S 和 CC3220SF 器件需要对映像进行签名、因为它们提供运行时二进制映像保护的功能和优势。 无法关闭或禁用图像保护。 (简单地说、这些变体要求在您现在熟悉的过程中包含有效的证书链)。 CC3220R 器件是该系列的变体、无需对图像进行签名。 如果您想走这条路-您的决定应基于您的应用需求。 CC3220S-LAUNCHXL LaunchPad 可用于实现所需目标-但您需要将板载 IC 更改为-R 器件、然后继续。