This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:能否重复使用 BeagleBone Black 无线 FCC 认证?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/672297/wl1835mod-can-i-reuse-the-beaglebone-black-wireless-fcc-certification

器件型号:WL1835MOD

如果我复制 TI 参考设计、我将能够利用模块化 FCC 认证、而不必重新测试我的设计。 如果我复制 BeagleBone Black 无线设计、同样的概念是否适用? 据我所知、该设计非常相似、但射频迹线更短。 我想这些较短的迹线可能意味着传输功率会增加、因此我将仅限于使用的同一天线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅 wiki : processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification

    来自 wiki:
    问:客户是否可以更改布局或使用不同类型的天线?
    答:以改变功率的方式修改天线或布局(更高增益、更短的布线)的客户无法通过第1类的递归变更来利用 TI FCC ID。 此类更改通常需要通过监管实验室进行额外的测试和认证批准。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复、Saurabh!

    我知道这个 wiki 并阅读了常见问题解答、但我认为您参考的问答没有解答我的问题。 我想知道 BeagleBone Black 无线 FCC 认证是否是模块化的? 换言之、如果我逐字复制 BeagleBone Black 无线布局、是否需要重新测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、
    属于 C1PC (1类允许更改)。  详细说明-如果您使用 TI WL8参考设计之一、例如  、您可以通过归档 C1PC 来重复使用 WL8模块 FCC 认证。 TI 不制造 BeagleBone 无线板-如果您打算复制该设计、则需要与电路板制造商联系、并检查他们是否获得了 FCC 认证、并且适用相同的规则。  

    谢谢
    Saurabh