This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:预闪存检查

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120MOD, UNIFLASH, CC3100MOD, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/673288/cc3120mod-preflashing-check

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHCC3100MODCC3120

您好!

我有 CC3120MOD 器件。

如何检查它中是否有预刷写代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3120MOD 是"唯一"WiFi 无线电模块。 CC3120MOD 内部不是用于执行代码的处理器。 您可以通过 Uniflash 软件将网页、证书和 ServicePack 上载到 CC3120MOD 中。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
    因此、TI 在分发服务包时没有预先烧录服务包。 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定它与 CC3120MOD 的关系、但在上一代 CC3100MOD 中、在生产时上传了最新的 ServicePack。 我认为这在第二代也是一样的。 如果需要,您可以读取从主机 MCU 发送的 sl_DeviceGet ()的固件版本。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranav、

    正如 Jan 所提到的、CC3120MOD 器件在出厂时预闪存了一个生产服务接收器、因此它可以开箱即用/卷带使用。
    但是、服务包不是最新的、因此我们建议您使用最新的服务包重新对 CC3120mod 进行编程。 这可以通过 Uniflash 或直接对 SPI 闪存进行编程来实现。 产品线指南对 CC3120的各种编程方法进行了全面说明:
    www.ti.com/.../swra569.pdf

    此致、
    Michael