This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:在不运行扫描的情况下获得 RSSI 值

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/673033/cc3220-get-rssi-value-without-running-a-scan

主题中讨论的其他器件:CC3220S

你(们)好  

我正在使用 TI CC3220S 控制器并在工作站模式下操作它、并想知道 AP 的 RSSI 值。 为此、我可以运行 getnetworklist API、它基本上扫描所有 AP、并通常提供有关 AP 的基本信息、如 SSID、安全类型和 RSSI 值。

那么、我的问题是

"当 CC3220处于工作站模式时、是否有网络处理器 API 调用来获取其 AP 的 RSSI 值。 我们能否在不运行扫描的情况下获得 RSSI?"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用此代码:

    CtrlWlanGetRxStatResponse_t rssiRxStat;
    int RSSI;
    
    if (sl_WlanRxStatGet (&rssiRxStat、0)=0){
    if (rssiRxStat.AvarageDataslRssi!= 0){
    RSSI = rssiRxStat.AvarageDataCtrlRssi;
    }
    否则{
    RSSI =-99;
    }
    

    1月