This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1831MOD:4.9内核的 WiFi 和 BT 问题[WL1831MODGBMOCT]

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/671751/linux-wl1831mod-wifi-and-bt-issue-with-4-9-kernel-wl1831modgbmoct

器件型号:WL1831MOD

工具/软件:Linux

应用于 Android 内核的补丁
https://hastebin.com/mizezuloka.md

2 .hastebin.com/udupodawah.diff

https://hastebin.com/rirarifejo.cpp

https://hastebin.com/bitopovofi.diff


Android 日志
hastebin.com/honidujiwa.vbs

我们将基于 imx6q 的定制板用于汽车信息娱乐系统。请查找随附的蓝牙和 WIFI 补丁。 我们需要在  Android 4.9内核上启动 WL1831MODGBMOCT 方面的帮助 。善意建议并需要您的支持。