This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc3100:cc3100 mqTT 示例

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/672132/cc3100-cc3100-mqtt-example

器件型号:CC3100

您好!

运行 MQTT 示例时出现问题。 我已成功将该示例移植到我的 stm32F446Nucleo 板。 向代理发布成功、只要我连接到 WebClient、就可以看到我订阅的消息。

但是、如果我在 WebClient 上使用与在微控制器上运行的示例相同的客户端 ID、我会收到消息 "CC3100 Failed to publish the message"? 如果客户端 ID 不同、则没有问题。 我犯了什么错误?

我测试了几家经纪人(iot.eclipse.com、broker.mqttdashboard.com、...) 具有相同的结果。

谢谢你

奥托帕茨胡伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Otto、

    根据 MQTT 规范、连接到代理的每个 MQTT 客户端的客户端 ID 应该是唯一的。 因此、如果存在客户端 ID 冲突、MQTT 代理的典型行为是立即断开其中一个 MQTT 客户端。

    因此、问题不是由示例代码引起的-它按预期工作。 只需确保为连接到同一代理的 MQTT 设备使用不同的客户端 ID。

    此致、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michael、
    我认为我必须阅读 MQTT 规范...