This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:希望获得有关此性能的更多 ifo

Guru**** 2507975 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801, WL1801MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/671498/wl1801mod-want-more-ifo-regarding-this--performance

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1801

使用我们产品中的模块。 是否支持同时发送 WiFi 和 BLE 信号? 是否有比 WL1801更便宜的模块? 这将具有成本效益和高性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yogesh、
    WL1801MOD 仅支持 WLAN、无 BT。 对于同时支持 WLAN/BT 的 WiLink8模块、用户可以同时启用两个网络、而 WiLink8使用 TDM (时分多路复用)共享天线 b/w WLAN/BT。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢