This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:在 cc3220sf-launchxl 中提高 WiFi 传输速率

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF-LAUNCHXL, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/671735/cc3220sf-launchxl-increase-wifi-transmission-rate-in-cc3220sf-launchxl

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件: Energia

您好、

我想提高使用 Energia 向另一个 cc3220sf-launchxl 发送数据的接入点(cc3220sf-launchxl)的传输速率。 但我找不到任何与 Energia 相关的参考。请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    传输速率只能在收发器模式下选择(使用 WiFi PHY)。 在连接模式(STA 模式、AP 模式)下、NWP 自动选择传输速率、用户无法设置传输速率。 使用 SDK (CCS)或 Energia 并不重要。

    1月