This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3120MOD:RTOS/CC3120MOD

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/671336/rtos-cc3120mod-rtos-cc3120mod

器件型号:CC3120MOD
主题中讨论的其他器件:CC3120

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想知道在 TI-RTOS 上开发的应用程序是否会在非 TI MCU 上运行。

例如、我们假设有一个像"网络终端"这样的应用程序在 CC3220上通过 TI-RTOS 运行。

现在、我希望在与 CC3120连接的非 TI MCU 上实现类似的功能、以实现网络和 Wi-Fi 相关功能。

然后、移植将需要注意:

  1. 将代码移植到新 MCU
  2. 如果 TI-RTOS 仅用于 TI MCU、则除了上述第1点之外、我们还需要进行一些更改、以消除代码中的 TI-RTOS 假设。

--

谢谢、此致、

Neeraj Sallh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    虽然非 TI MCU 不支持 TIRTOS、但可以将在 TIRTOS 上运行的 CC3220应用移植到 CC3120 +其他 MCU +其他 RTOS 系统。

    除了 TIRTOS 之外、SDK 中的示例都支持 FreeRTOS。 FreeRTOS 是支持许多非 TI 器件的第三方 RTOS。 此外、即使您是从 TIRTOS 示例开始、应用程序代码中也不应存在特定于 TIRTOS 的调用。 这是因为这些示例都是基于 POSIX API 构建的、这些 API 设计为可在 RTOS 实现之间移植。

    因此、移植此应用的主要工作是移植 CC3120主机驱动程序。 您可以在 simplelink 主机驱动程序文档中执行一些步骤:
    dev.ti.com/.../index.html

    此致、
    Michael