This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100SDK:CC3100:由于数据对齐问题、同步模式匹配检查期间 STM32F0硬件故障-更新

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/669520/cc3100sdk-cc3100-stm32f0-hard-fault-during-sync-pattern-match-check-due-to-data-alignment-issue--updates

器件型号:CC3100SDK
主题中讨论的其他器件:CC3100

你好  

我读取了"CC3100:由于数据对齐问题、同步模式匹配检查期间的 STM32F0硬故障"支持线程。 我了解问题和解决方案。 但是、CC3100 SDK 是否有任何更新、以确保不存在任何可能导致内核 M0 MCU 硬故障的其他数据对齐问题?

谢谢你。

此致、

Steve Paulus

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    您提到的数据对齐问题应在下周左右的下一个 CC3100 SDK 版本中修复。

    亚伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aaron

    感谢您的快速响应。 我对此表示赞赏。 我们正处于一个时间紧迫的发展形势中。 是否为此 SDK 更新设置了发布日期?

    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Stephen、这还没有什么艰难的日子。