This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:什么是 HS 代码? (国际货运的统一关税编码)

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/668844/wl1835mod-what-is-the-hs-code-the-harmonized-tariff-code-for-international-shipments

器件型号:WL1835MOD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不能100%确定您要寻找的内容。

    如果您正在寻找命名规则。

    您可以查看数据表- www.ti.com/.../wl1835mod.pdf
    第40页第8.1.3段

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    很抱歉、关于我们正在寻找的内容、有一个错误的沟通。

    感谢您的努力。

    Tom