This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:Linux 驱动程序或文档

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/670242/cc3120-linux-driver-or-documentation

器件型号:CC3120

Simplelink Wifi 团队、

据我所知、我们没有 TI 支持的用于 CC3120的 Linux 驱动程序。  唯一可用的驱动程序是 GitHub 上的 CC3100驱动程序。  我将这 一电子2e 帖子作为去年发布的基础。 在这方面是否有任何发展?

此外、是否有任何有关在 Linux 主机上实现 Simplelink 驱动程序的文档?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    目前没有适用于 Simplelink Wifi 设备的 Linux 驱动程序。 目前正在就这一问题进行讨论,但没有明确的内容。 如需了解更多详细信息、请直接与我们联系。

    亚伦